This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73801-SEP:PSRR 曲线

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS73801-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998264/tps73801-sep-psrr-curve

器件型号:TPS73801-SEP

尊敬的先生/女士:

您能否帮助证明 TPS73801-SEP 的 PSRR 曲线以供我们参考?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erin、

    我在星期三和明天有一些实验时间、我可以尝试为您重新创建 PSRR 图。

    您是否有想要查看的特定条件?  输入电压、输出电压、输出电压和负载?

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

     感谢您的回复。 对于我们的应用、TPS73801-SEP 用于 以下条件。 也许您可以帮助选择一些具有代表性的条件来显示 PSRR 图。 如果您对 Cout 有任何建议、以获得 TPS73801-SEP 更好的性能、另请提供建议。 非常感谢!!

    输入电压:+3.3V、输出电压:1V、Cout=10uF、负载=300mA

    输入电压:+3.3V、输出电压:2.5V、Cout=10uF、负载=100mA

    输入电压:+7V、输出电压:5.5V、输出电压= 1uF、负载= 50mA

    输入电压:+7V、输出电压:2V、输出电压= 10uF、负载= 200mA

    输入电压:+3.3V、输出电压:1.9V、输出电压= 10uF、负载= 500mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erin、

    通常、较低的输出电压将具有更好的 PSRR 性能。

    较低的负载将具有更好的 PSRR 性能。

    较高的输出电容将具有更好的 PSRR 性能

    需要最小余量、以确保 Vin 纹波不会在压降区域内。

    我近期将无法测试上述所有条件、因为更改电路板配置相当耗时。  还将取决于是否有合适的组件。

    BTW、建议的最小 Cout 为10uF。  您的案例3只有1uF、但在这种轻负载下可能可以。

    明天我有实验时间、将针对最后一个3.3V 输入电压、1.9V 输出电压、10uF 和500mA 的情况。

    我很快会回来的。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erin、

    我能够在各种负载下获得3.3V 输入电压、1.9V 输出电压、Cout = 10uF 的 PSRR 数据。

    不同的图由 Vin_Vout_load (ma)描述

    希望这能提供足够的数据来解决您的疑虑。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水