This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543820:数据表和 EVM 参考板之间 SW 引脚连接的差异。

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998847/tps543820-difference-in-sw-pins-connection-between-datasheet-and-evm-reference-board

器件型号:TPS543820

该器件的封装中有2个 SW 引脚。

在数据表中、引脚#10用于输出电容器连接、引脚#13用于自举连接。 在 EVM 用户指南中看到的原理图设计中、角色相反。 请确认数据表说明正确。

谢谢、

Yaniv。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaniv

    数据表说明正确。 EVM 文件中的 Altium 原理图符号最初交换了这些引脚编号、但该更正未将其纳入用户指南。

    引脚10是较大的 SW 节点焊盘、因此用于传导电源并连接到电感器。

    引脚13与 BOOT 引脚相邻、因此用于连接到 BOOT 电容器。