This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV766-Q1:GND 引脚悬空

Guru**** 2392845 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS745-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998482/tlv766-q1-gnd-pin-floating

器件型号:TLV766-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS745-Q1

在电机驱动应用中、我们希望与 TPS73601 (SON8封装)引脚对引脚兼容。  

TLV766看起来是 P2P、但其引脚6是 GND 引脚、TPS73601是 NC 引脚。 引脚6是否可以保持开路或悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    TLV766引脚6无法保持断开状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 除了这个、您还可以推荐什么 P2P? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    此处可使用 TPS745-Q1、PG 引脚可保持悬空、与 TPS73601上的 NC 引脚类似。

    此致、

    Prakash L