This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:与 BQ25703A 具有相同的 I2C 地址

Guru**** 2810935 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25792EVM, BQ76952EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998691/bq25792-same-i2c-address-as-bq25703a

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: BQ76952EVM

我们有以下 DKS 可由单个 MCU 通过一条 I2C 总线进行配置/控制:

  • BQ25792EVM
  • BQ25703AEVM
  • BQ76952EVM

但是 、我们在集成两个充电器 DKS 时遇到问题、因为它们都具有相同的 I2C 地址(D6/6B)。

是否有任何方法 可以将这三个器件全部放在同一 I2C 总线上而不会出现 I2C 问题? 不能选择单独的 I2C 总线。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    除非您根据需要添加开关以物理方式将 I2C 线路连接/断开到每个器件、否则我看不到这样做的方法。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    谢谢、我希望 I2C 地址可以通过 HW (启动时)或寄存器进行配置。 从他们的数据表中可以看到、这两种充电器似乎都无法实现。 我们可能需要使用 I2C 多路复用芯片或地址转换器芯片、或在 MCU 侧为 POC 分配另一条 I2C 总线。

    谢谢、
    Angelo