This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24160:在 bq2416中、I2C 和 INT 引脚能否上拉至3.3V。 如果可能、3.3V 上拉电阻的 VIH、VIL、VOH、VOL、VOL 是多少?

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998249/bq24160-in-bq2416-can-the-i2c-and-int-pin-pull-up-to-3-3v-if-it-is-possible-what-is-the-vih-vil-voh-vol-for-the-3-3v-pullup

器件型号:BQ24160
主题中讨论的其他器件:BQ2416

在 bq2416中、I2C 和 INT 引脚能否上拉至3.3V。 如果可能、3.3V 上拉电阻的 VIH、VIL、VOH、VOL、VOL 是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sidhar、

    是的。  I2C 和 INT 上拉电压可以是3.3V。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.3V 上拉电阻的 VIH、VIL、VOH、VOL 是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sridhar、您好!

    对于1.8V 上拉电压、这些值与 d/s 页上的数据表规格表中发布的值相同。

    此致、

    Jeff