This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:原理图和布局更改

Guru**** 2512425 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998475/lm5060-schematic-and-layout-reivew

器件型号:LM5060

尊敬的团队

在 客户的新项目中、我们在 LM5060中进行设计、这是一个好消息。

您可以帮助查看原理图和布局吗?

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    感谢您的好消息。

    对我来说没关系。 最大负载电流、EE 和应用用例是什么?

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh

    客户需要控制 开关元件(2合1 N 沟道 MOSFET)以根据信号开启/关闭(短路或开路)、电流方向是双向的。

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Denny's。

    原理图和布局对我来说都很好。 请继续。

    此致、  

    Rakesh