This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:发生故障时、DESAT 引脚不会充电至9V。

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998708/iso5852s-desat-pin-is-not-charging-upto-9v-when-there-is-a-fault

器件型号:ISO5852S

您好!

我正在为栅极驱动器测试去饱和保护电路。

测试设置:

中的 PWM 为栅极驱动器提供高电平。 收藏品和发射器销短。 为了创建故障条件、我移除了集电极和电流互连。 通过这种方式、创建故障并在下方捕获波形。

问题:DESAT 引脚电压最高仅为4.3V。 我应该充电至9V,然后 FLT 引脚应该变为低电平。

请建议。

我已将原理图放大以供您参考。