请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO5852S 您好!
我正在为栅极驱动器测试去饱和保护电路。
测试设置:
中的 PWM 为栅极驱动器提供高电平。 收藏品和发射器销短。 为了创建故障条件、我移除了集电极和电流互连。 通过这种方式、创建故障并在下方捕获波形。
问题:DESAT 引脚电压最高仅为4.3V。 我应该充电至9V,然后 FLT 引脚应该变为低电平。
请建议。
我已将原理图放大以供您参考。