请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65130 大家好、
您能否查看以下客户问题?
我刚才在数据表中遇到了一个小问题。
以下电路作为+/- 10V 的示例配置:
其中 C9和 C10分别为6.8和7.5pF (表1)。

但是、在表2中+/- 15V 的示例值中、不再列出这些值。 此外、在下一个课程中没有关于其计算的内容。 这些电容器是否保持不变?
当然、我会对该组件的 EMC 体验感兴趣。 这里是否有任何测量、例如从演示板进行测量?
谢谢、
Franz