This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:UCC21520 INA/INB 至 VCCI

Guru**** 2525590 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998436/ucc21520-ucc21520-ina-inb-to-vcci

器件型号:UCC21520

您好,

我目前使用 UCC21520来驱动半桥 MOSFET、

我的问题是,

INA/INB 的电压电平是否可能与 VCCI 相同?  

(所有连接都具有相同的电压12V)

或者 VCCI 应大于 INA/INB 最小电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注我们的驱动器。

    根据数据表的第8.3.3节和表6.1、INx 引脚可能等于或低于 VCCI 电压。  

    由于这些原因、INX 电压不应超过 VCCI 电压、我们通常建议 INX 引脚上有足够的裕量来防止可能导致 INX 超过 VCCI 的瞬态和 GND 反弹。

    此致、

    -Mamadou