This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL5002:使用 TL5002控制降压转换器、以减少相移全桥输出整流器中的振铃

Guru**** 2938670 points

Other Parts Discussed in Thread: TL5002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998132/tl5002-control-of-buck-converter-with-tl5002-in-order-to-reduce-ringing-in-phase-shifted-full-bridge-output-rectifier

器件型号:TL5002

您好!

我想使用 TL5002 IC 来控制降压转换器的输入电压。 让我解释一下我在哪里使用该降压转换器、

我有一个移相全桥(PSFB)转换器(6KW)、其 PSFB 的输入为太阳能 PV 电池板、其 VOC 为800V、变压器比为1:1.43、变压器输出端为全桥整流器。  通过一些仿真、我发现当输入为800V 时、二极管上的电压大约为2300V (即2*1.43*800)。 但我们选择的 SIC 二极管仅为1700V。 因此、我们考虑了使用有源缓冲器。 因此、我们有一个二极管 DS1和 Cs、用于将电压钳位到1300V (当输入为800V 时)。 现在、存储在电容器 Cs 中的能量将被发送到 CF 的直流总线、如下图所示。

因此、现在我想控制降压转换器的开关、如下所示(如图所示)、

snub sense 是 Cs (钳位电容器)上的电压、V_in_sense 是感测到的 PV 电压。 因此,实际上,我想使用控制器将降压转换器的输入电压控制为指定值,例如,如果输入 PV 电压为800V,则在没有缓冲器的情况下,每个整流器二极管上的电压将变为2*1.43*800 = 2300V 左右, 因此、我想调节 Cs (钳位电容器)上的电压 这样、在该电容器上保持1300V 的电压、因此任何二极管上的电压都将钳位到1300V、现在如果 Cs 上的电压低于1300V、则我希望关闭降压转换器开关的脉冲。 以上说明是我的应用、因此我希望使用 TL5002来控制降压转换器的输入电压。 在 TL5002的 INV 引脚处、 检测到的 CS (钳位电容器)上的电压(使用增益为1/100的差分放大器)被给出、PV 上的电压被使用差分放大器(增益为1/100)感测 然后乘以1.43、然后使用基准发生器 IC、添加1V 电压(因此当800V 为输入时、((800*1.43)+100)= 1244 V 为 CS 两端的电压)、然后将其提供给 TL5002的 NI 引脚。 对于补偿引脚、我计划使用我在仿真中使用的补偿(PI)(具有相同的值)。 然后、TL5002的输出将再次与比较器进行"与"运算、如第二个图所示、并提供给栅极驱动器。 因此、我想从您那里了解这种控制降压转换器输入电压的方法是否起作用?

或者、我们是否可以使用任何其他 IC 来控制降压转换器的输入电压?

谢谢你

Vijaymahantesh V Surkod