This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:适用于+12V/100mA 和-12V/100mA

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65130, RC4558, TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998310/tps65130-for-12v-100ma-and--12v-100ma

器件型号:TPS65130
主题中讨论的其他器件: RC4558TPS65131

您好、Sirs、

我的客户想要使用 TPS65130为 OPA 提供5V 至+12V 的输入电压和-12V 的输出电压、他们想知道每个输出电流可支持高达300mA 的电流?

它是否可同时在 RC4558上用于+/-12V 输入电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用 TPS65131而不是 TPS65130器件。 TPS65131具有更高的开关电流限制、应能够在您提到的条件下支持300mA 的负载电流。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    在5V 至+12V 输出和-12V 输出的设计条件下、我是否知道 TPS65130的最大输出电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    从最大电流的角度来看、反相转换器首先对其进行限制、对于 VIN=5V、Vout=-12V、使用 TPS65130可实现大约100mA 的负载电流。 您可以查看数据表中的图40、虽然在稍微不同的条件下、该图也应该为您提供一个大致的想法。

    此致、

    辽卡特