This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:与 Arduino 进行 BQ4050通信

Guru**** 2600235 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQ76920, BQ76930, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998597/bq4050-bq4050-communication-with-arduino

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: BQ76920BQ76930BQ76940

你好! 我尝试重复使用从笔记本电脑电池组获取的 BQ4050。 我正在构建另一个更大的原型电池组(4s10p 20AH)。 我想使用另一款 TI 产品、但由于锁定、我不得不撕下一个旧的笔记本电脑电池组、并使用任何可用的电池。 我有以下问题:

1.是否可以重新使用从笔记本电脑电池组获得的 BQ4050?

2. BQ4050是否保留先前连接到的电池组的所有信息? 我的意思是、它是否仍会保存它所连接的电池组的数据? 如果是、是否可以完全重置它? 如果无法对其进行重置、是否会对我的用例造成任何问题?

我在该项目中的 BQ4050主要用例是持续监控各个电池的电压并将其报告给 Arduino。 Arduino 使用 I2C、而这些电源管理芯片使用 SMBus。 那么、BQ4050是否能够通过 I2C (或任何其他连接)向 Arduino 报告电池电压?

此致、

Irshhad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irshhad、

    BQ4050可以满足您的需求、但我强烈建议您不要使用现有电池组中的 IC。 由于安全原因、器件可能由电池组制造商密封、因此您可能无法读取或更改数据存储器设置。 它仍将保存它所连接的电池组的数据-这是此 IC 的一个重要功能。 如果密封、您将无法重置它。  

    如果您希望 IC 监控单节电池的电压、那么使用 BQ76920等电池监控器会更容易。 我想、多个用户已经使用此 IC 系列(BQ76920/BQ76930/BQ76940)发布了 Arduino 项目、并且它具有一个简单的 I2C 接口来读取电池电压。

    此致、

    Matt