This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22953:泄漏电压

Guru**** 2811465 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22953, TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998522/tps22953-leakage-voltage

器件型号:TPS22953
主题中讨论的其他器件: TPS2116

您好!

当 OUT 引脚上有5V 电源时、IN 引脚的泄漏电压为何约为4.XV。 在 TPS22953中、它具有反向块功能、对吧?

在电路中、SNS 引脚通过电阻上拉至 OUT 引脚。 有问题吗? 有什么建议吗?

这是应用电路。

此致

Brian W   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在 SPICE 中对此进行了分析?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在 SPICE 中对此进行了分析?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    在反向电流阻断事件期间、我们确实会出现一些小的泄漏电流反向流动:

    将 SnS 拉至输出不是问题。

    此时、我不知道为什么在关断时 VIN 上有电压。 这可能是因为输入电容未放电。 您能否分享一个显示 VIN、VOUT、EN 和流入器件的电流的波形? 假设存在明显的反向路径、则该电流应为负值。

    我还注意到、您似乎正在将此器件用于或两个电源。 像 TPS2116这样的器件是否更适合此应用? 这是一个低电压电源多路复用器、用于根据一组条件(优先级、更高电压等)将两个电源发送到一个输出的应用。

    谢谢、

    Shreyas