This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19532KTT:100 V FET 需要 I²Pak Ω 电阻

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998512/csd19532ktt-to-262-i2pak-needed-for-100v-fet

器件型号:CSD19532KTT

大家好、团队、  

 是否有 I²Pak μ m 内的器件、或可在100V 电压下采用此类封装的器件?  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mat、

    感谢您的查询。 我们不在 I2PAK 中制造任何 FET。 我们仅在此类封装中提供 D2PAK 和 TO220。 其他电源封装包括2x2、3x3和5x6 SON (QFN)类型封装。

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用