This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B22:TPS548B22的输出仅为0.43V

Guru**** 2511025 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998240/tps548b22-tps548b22-has-output-only-0-43v

器件型号:TPS548B22

您好、管理员、

我对将 TPS548B22用于 Xilinx FPGA 有疑问。

Web 工作台设置如下所示。

-输入:12-14V

输出:0.87V

-输出电流:25A


输出电路图不同于 Web 工作台输出、它始终输出0.43V。
我们的电路有什么问题?
对于 Web 工作台、所有事情都必须相同、例如输入和输出电容器以及任何电阻器?

2.如何更改原理图以获得更好的性能和0.87V 的稳定输出?

等待您的善意回复

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试更改 RSP、RSN 电阻器和 FSEL 电阻器、但输出未从0.43V 更改

    EN_UVLO 的最大输入电压在数据表中定义为5.5V。 因此、51k 下拉电阻器会添加到 EN_UVLO 中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要回答您的问题:  

    如果您具有足够的输入/输出电容、则该电路无需与 WebBench 输出相匹配、并遵循数据表中详述的指南。  就输出电压而言、0.43V 小于器件的最小基准电压、这种情况不应发生。 您的基准电压设置为0.5995V、从 Vout 到 RSP/RSN 的电阻分压器似乎是实现0.87V 输出电压的正确比率。 通过查看开关频率选择、您似乎有足够的裕度来避免最小导通时间控制器限制。 您是否有任何数据(例如 SW 节点波形)可以更好地了解为何未实现稳压? 正如您在注释中提到的、EN 引脚确实需要一个分压器、因为12-14V 确实违反了 EN/UVLO 的最大引脚电压额定值。

    2.就性能而言,原理图显示的电压为0.87V。 您是否必须对设计进行优化的参数、例如瞬态响应或纹波?

    Alec Biesterfeld

    BSR-MV-应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 BP (PIN31)上添加了旁路电容器。
    到目前为止、它似乎运行良好。

    在我看来、缺少 BP 引脚的旁路电容器就是问题所在。

    我将执行更多测试并回复您。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到! 这是一种有趣的行为、但旁路 BP 是必要的。 我将注意到这一点。 如有任何其他问题、请联系我们!