This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23511:MOS-FET 选择。

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998445/ucc23511-mos-fet-selection

器件型号:UCC23511

尊敬的团队,

你好!

我们的客户正在 进行模数转换器研究。  他需要通道长度小于0.15um 的分立式 N 和 P MOSFET。 我在线搜索、但数据表中不包含该信息

有关通道长度和宽度的信息。 某些器件说明可能包含“3.3mm 通道间距”, 但我认为栅极驱动器不合适,我认为我们没有这种 Mos-FET 产品

,对吧?

请帮助我确认。 谢谢

顺便说一下,如果我错了,客户需要 通孔封装。

BR、

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    让我通过电子邮件联系您、了解更多信息。

    是否可以将此主题标记为已解决?

    此致、

    Don