This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ769142:分离路径配置-在充电时禁用 DCHG FET

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ769142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998545/bq769142-split-path-configuration---disabling-dchg-fet-while-charging

器件型号:BQ769142

尊敬的先生:

我们将 BQ769142用于13节串联配置、由于客户的要求、我们需要将设计从单电源路径更改为分离电源路径(CHG 和 DCHG 是分离的)、以便在充电时禁用 DCHG OUT。 因此、我们在 CHG 和 DCHG MOSFET 之间连接了 C++、而不是 P+。

然而、由于内部逻辑、当 CHG FET 被启用时、DCHG FET 也被启用、这在我们在连接充电器时也获得输出电压时引起了问题。 是否有任何方法可以防止此操作?

此致、

Gregor MACEK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊,考虑一下它已经完成了。。。 Settings:FET:FETOPTIONS:bit0中的 Parallel vs. Series 设置