请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ769142 尊敬的先生:
我们将 BQ769142用于13节串联配置、由于客户的要求、我们需要将设计从单电源路径更改为分离电源路径(CHG 和 DCHG 是分离的)、以便在充电时禁用 DCHG OUT。 因此、我们在 CHG 和 DCHG MOSFET 之间连接了 C++、而不是 P+。
然而、由于内部逻辑、当 CHG FET 被启用时、DCHG FET 也被启用、这在我们在连接充电器时也获得输出电压时引起了问题。 是否有任何方法可以防止此操作?
此致、
Gregor MACEK