This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:TPS61099使能引脚最大输入电压

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998297/tps61099-tps61099-enable-pin-max-input-voltage

器件型号:TPS61099

您好!

我将设计一个板、其输入电压介于0.8至1.4V 之间。 EN 引脚将由一个由3.0V ULP 泵电荷稳压器供电的 MCU 进行控制。 TPS61099x 的 EN 电压(3.0V)是否大于 VIN 电压(0.8-1.4V)? 对于绝对最大额定值、似乎是、但我需要确认。

谢谢你

Aurelien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 TPS610995进行设计。  根据第7页的数据表 EC 表、最大 EN 电压不应超过0.8x Vin。  如果您的 MCU 提供3.0V 电压、请使用电阻分压器将3V 信号降低0.6V。   

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    抱歉、 0.8xVin 值是 VIH 最大阈值。 ENABLE 信号必须高于此阈值才能启用器件。 此外、在所有设计中、EN 连接到 VIN

    我看不到明确提及6.0V 以外的特定最大电压(为所有引脚提供)。 在第7页的表中、还给出了 Ven=5.0V 时的 EN 泄漏电流小于50nA、在没有特定条件的情况下、Vin 介于0.7和5.5V 之间。

    Aurelien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurelienr、

    您的理解是正确的。 EN 可能高于 VIN。 因此、该器件的3V EN 电压是可以的。