This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21540-Q1:死区时间

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21540-Q1, UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998381/ucc21540-q1-deadtime

器件型号:UCC21540-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC21520

大家好、  

您能否提供  UCC21540-Q1的最小和最大死区时间(DT)值?  

在 UCC21520的数据表 中、此信息在5引脚配置和功能表中提供。

谢谢、  

奥比那。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Obinna:  

    DT 引脚的饱和电流为1mA、SS 电压为0.8V。 根据这些值、这些器件可能的最小死区时间为8ns。 使电流高于1mA 的任何电阻器将不再改变死区时间。

    非常感谢您与我们联系、如果有此帮助、请告诉我。  

    此致、  

    弗朗西斯科·劳祖里克