This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:SBS 命令0x60 LifetimeDataBlock1不工作

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998202/bq40z80-sbs-command-0x60-lifetimedatablock1-not-working

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

 LifetimeDataBlock1的 SBS 命令0x60似乎不适用于 BQ40Z80。 命令0x60重截断长度为0的块。 所有其他命令似乎都正常工作。 访问0x0060到0x44也有效。 这让我相信这是一个固件错误。 我正在运行固件4800_0_04。

我发现的唯一相关主题是 :https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/840256/bq40z50-r2-mac-command-0x0060-not-working 同一问题、但在不同的芯片上。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能解释一下您的测试程序吗、以便我们可以在需要时重新创建? 对于要保存在该块中的任何内容、您需要启用寿命数据记录。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试程序:

    1.  使用  ManufacturerAccess 读取 LifetimeDataBlock1按预期工作。 (块写入0x44 60 00、块读取0x44。)
    2.  读取任何其他 SBS 命令也同样有效。 (例如、LifetimeDataBlock2的块读取0x61)
    3.  对  LifetimeDataBlock1读取0x60将返回长度为0的数据。

    随附 bqStudio 的屏幕截图: