This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Csense 参数相关

Guru**** 2815015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51727, TPS53624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998123/csense-parameter-relevant

器件型号:TPS51727
主题中讨论的其他器件: TPS53624

尊敬的 TI 专家:

我正在根据 TPS51727验证和调整电源设计、同时注意 相关的 CSENSE 参数。 您能帮助回答以下问题、以便我更好地理解吗?

让我们从 TPS51727数据表(SLUS806B)中的公式10开始、但是 、在该数据表中未指定用于计算 REQ 的公式、近似部件 TPS53624 (SLUSB66)中也未指定公式。 在随附的用于 TPS51727热补偿网络计算的电子表格中、根据    DCR 感应计算 表上的 D15方程式和公式10推导、REQ 似乎是"RSEQU 与 Rnet1 ( 或 RP_N)并联"、后者是"RNTC 与 RERIES 串联 、然后与 RPAR 并联"。

嗯、 Req 的确切定义是什么? 还是与电子表格中的上述推导一样?

所附的电子表格是 TI 的原始副本、其中输入的输入完全符合 TPS51727EVM ( SLUU379)的规格。 可以看出 、TPS51727EVM 中实现的 RSEQU、RSERIES、RPAR 的参数与电子表格中计算的参数相当接近、但  CSENSE 实现的值(15nF)远低于计算值(25nF)、这只是一个例外、 在许多情况下、当通过电子表格进行计算时、后者似乎是一个非常常见的值。  

 实际实施中、降低 CSENSE 的考虑因素是什么? 这样做是否有任何优缺点?

最后一个问题是、TPS51727EVM 原理图中额外电阻器(R21、R22、R23、R24)的用途是什么? 降噪? 如果是、如何选择其参数?

非常感谢、祝您一切顺利、

罗伊

e2e.ti.com/.../5050.TPS51727EVM_2D00_361-Design-Calculation-DCR_2D00_sense.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1-查看 TPS51727数据表中的图31:

    • R_p_n 是 R_NTC、R_series 和 R_par.的等效组合。 因此、R_p_n =(R_NTC+R_series)||(R_PAR)
    • R_eq 是由 R_串联 和 R_p_n 组成的分频比 因此、R_eq =(R_p_n)/(R_p_n + R_se顺序)

    2- Csense 的值可针对 TPS51727的动态响应进行调整。 Csense 越低、对负载线设置的响应就越快、但可能会导致过度反应。

    3- R21、R22、 R23、R24为每个 CSP/CSNN 输入提供串联电阻。 理论上、这些可以省略。 我想、出于实际考虑、他们刚刚添加到 EVM 上、并且可能能够添加更多的输入滤波。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    非常感谢您的快速回复和有用的指导。

    说到问题1、是的、我肯定同意 R_p_n =(R_NTC+R_series)|| R_par、而我假设 R_eq "概念上"应为(R_sequ|| R_p_n)、因为如果  R_eq = R_p_n /(R_p_n + R_sequer)是正确的、 R_eq 变为无尺寸、因此  TPS51727数据表中的公式10以及电子表格中的 C_SENSE 计算将毫无意义。

    在 s 域中进行进一步推导后、我了解公式10的物理含义 、即获得 Vc_sense 与 Vdcr 同相、 但幅度比为 R_p_n /(R_p_n + R_se顺序)。 请发表评论。

    再次感谢、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为它是这样的。  

    如果我们没有对 NTC 电阻器使用温度补偿、我们会尝试匹配时间常数、以便 L/R_DCR = R_Seq * C。当我们添加 R_p_n (NTC、串联和分压电阻器的组合)时、 现在、我们需要匹配 L=R_DCR = R_SEQ *(换算)* c。该换算系数= R_p_n /(R_p_n + R_sequer)。 是的、从概念上讲(R_sequ* R_p_n)/(R_sequ+ R_p_n)与并行组合(R_p_n || R_sequel)相同。  

    您可能还会发现此白皮书对 https://u.dianyuan.com/upload/space/2013/03/24/1364066287-791321.pdf 有所帮助 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的评论和信息共享。 我认为这个主题可以结束。 :-)  

    罗伊