请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR50410 我们希望考虑使用 LMR50410在5V 至-15V/60mA 的输入电压范围内实现反相降压/升压拓扑。 可能会这样做吗? 是否有设计受到限制? 非常感谢。
此致
Brian W
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Brian、
LMR50410可配置为反相降压/升压。 这款器件似乎可以满足您的建议。 以下应用手册介绍了设计注意事项和计算方法。 请查看应用手册、如果您有疑问、请告知我。
谢谢、Jason