This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712:ACF 控制器、LO 电压2.25伏

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998224/ucc27712-acf-controller-lo-voltage-2-25-volts

器件型号:UCC27712
主题中讨论的其他器件:UCC28780

您好、TI 专家!

我正在设计基于 UCC28780和 UCC27712的具有 ACF 控制器的器件。

当 UCC27712的 LI 信号为高电平时、LO 设置为2.25伏。 UCC27712可能发生什么情况? LO 安装时、驱动器的电源电压为17.8伏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikita、

    感谢您关注 UCC27712。 您提到的条件听起来不像预期的那样、但您能否查看一些细节。

    UCC27712具有输入互锁功能、因此如果 HI 和 LI 同时处于高电平、HO 和 LO 将处于关闭状态。

    另一种可能是 LO 驱动器输出上存在一些意外的低电阻、因此您能否检查电路板连接并与 DVM 检查 LO 到接地或 MOSFET 栅极到源极上是否存在一些低电阻。

    需要检查的另一件事是确认驱动器 IC 的接地端、COM 以低侧 MOSFET 源极为基准。 确保此连接为低电阻。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、