This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:BQ76200、浪涌电流保护

Guru**** 2540680 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76200, BQ76930, LM5069, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998174/bq76200-bq76200-inrush-current-protecting

器件型号:BQ76200
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQ76930LM5069LM5060

你好

我们正在开发适用于电动自行车的电池组。
我们的问题是 浪涌电流。

我们使用的 IC 如下。
我们使用 BQ76930 + BQ78350 + BQ76200开发了该产品。

我们的 FET 电路图如下。

https://drive.google.com/file/d/1OECMG2Z0VyjeFhBfp6cE12HQRdz6l6iY/view?usp=sharing

二次电池锂离子电池组:42V

工作电压:30V ~ 42V

放电最大电流:120A

充电最大电流:19A

充电/放电连接器使用单个连接器(充电连接器=放电连接器)。

充电 FET 和放电 FET 串联(充电/放电 FET 同时导通)。

该电路由 N 沟道高侧构成。

当电池组连接到充电器时、首先打开充电/放电 FET、
然后、连接充电器的继电器时、会产生浪涌电流、如下图所示。

时间:大约40ms
电流:最大40A
电压:最大50V
如上所述、事件的发生是设置和设置的。

是否有任何好的解决方案?

由于充电/放电连接器是相同的、因此即使在放电过程中电流超过120A、它也必须正常流动、

并且必须防止在连接继电器或 FET 导通时产生浪涌电流。

如果您有好主意、请提供建议。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dongwoo,

    BQ76200不知道将流动什么电流、除了打开开关打开命令之外、无法控制电流。  它不监测电流、而是响应来自 BQ76930或 BQ78350的控制。  电池中的电流通常在开启时受到预充电或预放电电路的限制、这些仅可在特定运行模式下工作、一旦电池开启、允许其最大电流达到其限制。  BQ78350可以设置 OCC 阈 值、但它将使用来自 BQ76930 CC 的平均电流缓慢响应。  如果您需要更快的响应、则需要使用单独的电路。

    您似乎需要在充电路径中使用电流限制器、或者由于电流路径中有一组端子、因此需要限制充电电流。 浪涌电流限制器在电子电路中很常见、您可能已经看到应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slva670a/slva670a.pdf。  在 TI、电子保险丝和热插拔控制器中包含大多数电流限制、  有关器件、请参阅 www.ti.com/hotswap。 一些设计人员将在其电流路径中包含其他开关器件。  您可能会查看 LM5060或 LM5069等产品、但要检查器件的功能并查找电池中可能不需要的运行限制和电流。 如果您选择器件、他们的专家将更好地了解该产品、并在需要时提供指导。