This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B28:串联比较差异

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548B28, TPS548A28, TPS548A29, TPS54JB20, TPS54JA20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998270/tps548b28-series-comparison-difference

器件型号:TPS548B28
主题中讨论的其他器件: TPS548A28TPS548A29TPS54JB20TPS54JA20

你(们)好

我想问一些有关 TPS548B28系列的问题

TPS548A28
TPS548B28
TPS548A29
TPS54JB20

1.除了上述四种材料的电流、OCP 和 LDO 电压之外,还有其他差异吗?
LDO 设计3V 和4.5V、有哪些不同的应用方法?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    器件

    封装

    输出电流

    参考电压

    内部 LDO

    OC 故障

    输出电压 UVP

    VOUT OVP

    TPS54JA20

    3x4mm、21引脚、RWW

    12A

    900mV

    3.0V

    闭锁

    闭锁

    闭锁

    TPS548A28

    3x4mm、21引脚、RWW

    15A

    600mV

    3.0V

    断续模式

    断续模式

    闭锁

    TPS548A29

    3x4mm、21引脚、RWW

    15A

    600mV

    4.5V

    断续模式

    断续模式

    闭锁

    TPS54JB20

    3x4mm、21引脚、RWW

    20A

    900mV

    3.0V

    闭锁

    闭锁

    闭锁

    TPS548B28

    3x4mm、21引脚、RWW

    20A

    600mV

    3.0V

    断续模式

    断续模式

    闭锁