This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53688:如何调节 TPS53688输出电压

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998245/tps53688-how-to-adjust-the-tps53688-output-voltage

器件型号:TPS53688

您好、专家、

解决方案是 TPS53688 +CSD95410。

工程师正在询问 如何调节 TPS53688输出电压。

例如:默认值为1V、以及如何调节至0.95V。

谢谢

此致、

黎家祥

  

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric.Lai@ti.com   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    1.确保 VOUT 控制为 PMBus

    2.通过 VOUT_COMMAND (0x21h)更改输出电压

    谢谢