This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:内部 VCC 负载

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992026/tps43060-internal-vcc-loading

器件型号:TPS43060

您好的支持团队、

我们在 设计中使用 TPS43060升压转换器将10.8V 转换为24V、2A。 我们观察到、在几个电路板上、LDRV 引脚 wrt GND 的阻抗降至21欧姆、这会加载 IC 的内部 VCC。 我们重新访问了该设计、但未找到  电路中任何外部连接的组件、这些组件可能会导致问题。  

电路捕捉:

https://e2e.ti.com/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-components-multipleuploadfilemanager/0b7d3db3_2D00_6e5e_2D00_4dbf_2D00_808a_2D00_3345e653e87e-439509-complete/SNap.png

VCC 波形:

 

我们参考了以下讨论主题、其中涉及类似的问题、但本次讨论已脱机:


e2e.ti.com/.../tps43060-output-of-vcc-pin

我们参考了以下讨论主题、其中涉及类似的问题、但本次讨论已脱机:

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/862431/tps43060-output-of-vcc-pin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您发帖。 如果从 LDRV 到 GND 只读21欧姆电阻、则表示 IC 已损坏。  很抱歉、无法打开您的电路的链接。  您能否重新发布您的原理图?

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在下面找到相应的扣合。 但我认为它不易辨认、请告诉我您的电子邮件 ID、我会将其发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我可以阅读原理图。  我将学习这个内容、并在明天的时区通过 COB 返回给您。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我研究了您的原理图、没有明显的问题可以解释这个问题、只是自举二极管似乎不是合适 的选择。  首先、对于自举二极管、您不需要 SMB 尺寸的3A 二极管、其次、该二极管的泄漏电流过大、可能会对 VCC 引脚造成过载。  

    您能否在同一有问题的电路板上检查自举二极管、并在最高环境温度下检查二极管的泄漏电流?

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xi、

    我将测量 VCC 串联电阻器上的压降、以了解在最高环境下二极管的反向泄漏电流。 我的问题是、故障发生在室温下、并且所选二极管在结温125度下的泄漏电流可能约为1mA、它是否仍会加载 VCC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashwini、

    我担心的是 VCC 引脚上的过电压可能会使 VCC 过载。  负载似乎不是一个大问题。  由于 VCC 本身由内部 LDO 生成、因此它不会对 VCC 引脚施加过载。  但是、外部电路可以。  引导二极管是我们需要检查的一个因素。  请检查损坏电路板上的二极管。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    损坏的电路板根本不显示任何内容未驱动高侧 MOSFET、因此不会发生自举。

    此外、我们还发现、添加 Rcharge 电阻器(与自举二极管串联)有助于正常电路板上的 VCC、在输出端消耗2A 的满电流时、似乎不再加载。

    但是、数据表、应用手册或 EVM 并未详细说明电阻器的值、尺寸和封装选择!

    您是否有关于如何选择值和封装的任何文献?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电阻器选择取决于您选择的高侧 MOSFET。 它基本上是一个 RC 充电电路、重复为升压电容器充电、以替换每个周期的高侧 FET 的栅极电荷。 让我与同事核实是否有任何文献或应用手册可供分享。   我将在下一个星期三返回给您。

    我还检查了您的 MOSFET 选择、它具有过多的栅极电荷、不适合您的24V@2A 负载应用。 它消耗的驱动器功率太大。  您应该选择额定电压为30V 或40V 的 MOSFET、其 Rdson 和栅极电荷要小得多、以获得更好的性能。   

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢您的输入。 我重新检查了 MOSFET 参数、看起来对于24V、2A 应用而言、73nC 过高。

    建议的范围是多少? 在 Rds-on 和 Qg (tot)之间的平衡基础上进行滤波、我们了解了以下选项:

    BSZ070N08LS5ATMA1

    NVD5C464NT4G

    RD3G400GNTL

    我们了解到、我们必须根据新的 MOSFET 选择 Qg 和预期的纹波来更改启动电容器。

    让我了解有关 Rcharge 值和封装选择的文献

    此致

    Ashwini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashwini、

    我找到了一篇有关此主题的文章。  请看一下。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua887

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    谢谢! 我将会看一下。

    对 MOSFET 选择有什么看法?

    此致

    Ashwini Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashwini、

    请按照数据表( 第9.2.1.2.5节)中的步骤选择 MOSFET。  它基本上是一种迭代过程折衷、可最大限度地降低整体功率损耗。 数据表仅显示了最终的选择、但您可能需要重复此过程、方法是检查几个不同的 FET (不同的 Rdson 和 Qg)、以实现功率损耗最低的 FET。  

    谢谢、

    Youhao   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    即使在正常的电路板上、也可以观察到、当电路负载为2A 时、内部 VCC 从7.5V 降至6.3V。 我们怀疑它仅由 MOSFET 导致、但在我们接收 MOSFET 之前无法进行测试。  该电路仍在正常调节电压、但 这是否是 IC 最终可能发生故障的原因之一?

    此致

    Ashwini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashwini、

    到目前为止,我们无法得出这样的结论:这是造成损害的原因。  让我们等待您使用新 MOSFET 的结果 、看看我们是否可以获得有关该问题的一些提示。

    谢谢、

    Youhao