This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATL432LI-Q1:ATL432LI-Q1 -仿真 Iref 电流高于预期

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: ATL432LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996783/atl432li-q1-atl432li-q1---simulated-iref-current-is-higher-than-expected

器件型号:ATL432LI-Q1
主题中讨论的其他器件:ATL432LI

你(们)好。

我已经关注了本应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slva445/slva445.pdf?ts=1619434599658中的示例

然后、我使用 Tina TI 仿真了电路。 该器件可根据预期调节电压(12.5V),与输入电压无关。

但是、我注意到 Iref 为0.8uA、最大建议值为0.4uA。  

如何解决此问题?

此致、

劳拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laura、

    我将检查 SPICE 模型的这种行为。 需要注意的几件事:

    1. ATL432LI 可承受最大10mA 的绝对输入电流。  
    2. 如果您将 R8降低到10k 欧姆、您将看到基准电流减小、我怀疑这一特定电阻比还有另一个限制。

    感谢您的耐心等待。

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laura、

    最大0.4uA 的条件是 R2保持开路、这意味着 VKA = Vref。 请参阅第7.5节中的表以及其中的条件、以使该0.4uA 有效。 请参见下面的图。

    在您的电路中、您具有电压增益、这意味着基准电流规格不再适用。 如果您担心在此工作区域中损坏器件、这不会损坏器件-根据绝对最大额定值、Iref 需要介于-5mA 和10mA 之间。