This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A25:负载瞬态详细信息

Guru**** 2530270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996664/tps7a25-load-transient-details

器件型号:TPS7A25

大家好、

我有两个问题。

您是否有一个扩展了负载瞬态水平轴的波形?

负载瞬态是否取决于环境温度?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kobayashi-San、  

    是的、请参阅数据表中的图28和29、了解 TPS7A25的负载瞬态。 是的、过冲值可能会在不同温度下发生变化、在高温条件下、过冲可能会增加。  

    此致、  

    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我想检查压降的秒数。 在图28中、水平轴过大。

    您是否具有大约 ns 的负载瞬态波形?

    在低温(-30C)和高温(85C)下是否有实际的负载瞬态数字?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    如果您没有关于 ns 顺序的图形、是否可以在以下条件下获得负载瞬态波形?
    VIN = 5V、Vout = 3.3V、Cout = 2.2uF、Iout = 1mA 至100mA

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kobayashi-San、  

    负载瞬态仅在室温下提供。 数据表图中使用的压摆率为0.5A/us、上升和下降时间约为600ns。 负载瞬态结果在很大程度上取决于电路板寄生电容和使用不同降级电容的实际电容。 对于您感兴趣的条件、对于1mA - 300mA、我预计负载瞬态过冲和下冲会降低到数据表中所示的大约30%。  

    应用中的过冲和下冲容差是多少?

    此致、  
    Jason Song