This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV767:50DRVR 16V 输入以热量形式耗散170mah。 我出了什么问题?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV767, LP5024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995143/tlv767-50drvr-16v-input-dissipates-170mah-as-heat-what-did-i-do-wrong

器件型号:TLV767
主题中讨论的其他器件: LP5024

我在 TLV76750DRVR 工作了6个月、工作电压为5、4V、输出电压为5V。

我在12V 输入上测试它、它工作正常、但它会产生大量热量。  

是否有明显的遗漏?
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv767.pdf






本周要重新设计、希望在12V 电压下工作、而不会出现大功率耗散。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪的是、我昨天发运的板不喜欢12V。

    我的"坏"板似乎没有这个问题。

    它由4Ah 12V 电池供电、电量为半空、现在将对其充电并再次进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johannes、您好!  

    感谢您的更新。 当在5.4V 至12V 的输入电压下以相同的负载电流泵送输入电压时、功率耗散将增加一倍以上。 您的应用中的典型负载电流是多少?  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您的回复。

    @5.4V 最大值为70mah -150mah、TLV767实际上不会产生任何热量。
    @11.5V、它绘制的是70mah - 150mah
    @14.5V、它绘制的是~300mah  

    需要再次检查14.5V、因为我的短路保护(二极管)也变得很热、将移除此电压以查看实际负载。 当我在 TLV767上放置温度探头时、温度为~80C。

    此致、

    Johannes Leenders

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 然后、我将等待您的测试结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    如果没有二极管、则可以减少~30mah。
    我有一个板执行此操作、另一个板不...

    没有可爱的0.15mah @12.5V……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发现了它!
    我有 LP5024、几个月前我决定它不需要限流电阻器、以便"更轻松"找到我需要的合适 LED 强度。 因此、我将其接地短路、我移除了短路、它"解决了"了问题。 获得88mah @12.5V、这是高电平、但可能是由于此板上的 WiFi 芯片未连接。

    需要做更多的测试、思考我所犯的错误、以及这对代码在现场测试期间不能按预期工作但在单元测试期间工作有何影响...


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴您找到了解决方案。 感谢您的介绍。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它有点解决了"是"。

    问题也存在、但值较低。

    当 TLV767直接连接到12V 电源时、它消耗的电流要大得多、并且发热。

    我目前的解决方案是使用 AZ1117CH-5.0,我有一个卷带在周围,不确定 TLV767现在是否已过时....

    AZ1117为0.3W、12V 时仅 TLV767为0.7W……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、分离电源可能有助于解决过热情况。 TLV767是我们的新器件、不打算淘汰该器件。