This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14203H:开关频率

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14203H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997117/lmz14203h-switching-frequency

器件型号:LMZ14203H

您好!

你好。

我们的客户在其器件中使用了 LMZ14203H。 28V 输入和15V 输出。 负载电流仅为100mA。
当负载为100mA 时、LMZ14203H 开关频率为17K
当负载为200mA 时、开关频率为35K
它们的电路是根据基准设计的

轻负载工作是否与此相关?

谢谢你。


此致、

Cedrick