This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ13608:LMZ13608TZE/NOPB 在引脚6和7处短路

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ13608, LMZ13608EVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993251/lmz13608-lmz13608tze-nopb-shorts-occur-at-pins-6-and-7

器件型号:LMZ13608

大家好、

客户有疑问:

LMZ13608TZE/NOPB。

产品是使用您建议的电路图和产品生产的。
引脚6和7处发生短路。

请检查造成短路的原因是什么。

在我们的工厂、我们怀疑产品是否有缺陷。 :(是否有可能有缺陷? 我可以从我的板上向您发送 Pro感 器件样片。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您所指的是什么电路图?  

    在 LMZ13608电源模块上、引脚6为 AGND、引脚7为 FB。 如果引脚6和引脚7短接在一起、则会导致输出电压升高编程的输出电压。  

    是否已确认样片的引脚6与卷带外的引脚7短接? 客户是否仅对电源模块 IC 本身进行了连续性检查以确认短路、或者在客户电路板通电后是否观察到这种情况?

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您的回复。我将为您添加一个电路图。

    请重新分析。

    非常感谢。

    请注意、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您展示部分原理图。  

    您能否评论一下引脚6至引脚7短路是否在卷带包装的实际器件上? 如果器件本身直接从卷盘中有任何缺陷、则会执行此操作。

    如果它在电路板上短路、您是否还可以检查以确保底部电阻器(Rfbb)未损坏? 如果 Rfbb 损坏、则 FB 引脚可能会短接至 GND。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您的专业回答。

    客户还可以通过 questions.please 帮助 进行分析。

     我使用购买的所有 LMZ13608制作了电路板。

    当我完成所有板的制作时、我在板加电的情况下测试了一些板。 它有问题。
    因此、我在没有电路板上电的情况下对其进行了测试、它也具有相同的探测能力。

    因此、我从电路板上移除了 LMZ13608、以测试芯片 LMZ13608。
    当我测试 LMZ13608时、引脚7和8上存在短路问题。 它还具有引脚1和2。

    我想知道这个问题的原因是什么。
    当我执行 SMT (表面贴装技术)时可能会发生这种情况?
    是否存在任何不良条件来封装引脚1、2、6、7?

    谢谢、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供以下项目供审核:

    1. 包含所有层的完整原理图和 PCB 布局图、以供审阅。
    2. 您正在使用的电路板的实际摄像头图像、以便我可以检查是否有任何焊料短路或组件变色。

    引脚1和引脚2是 VIN 引脚、因此这就说明了为什么两个引脚会短接。 到目前为止、我已阅读引脚7/8短接和引脚6/7短接。 需要对该股本身进行进一步调查。 请执行以下操作:

    • 您是否已测试了几个直接从卷带中取出的新装置的连续性? 这与万用表很容易实现、因为这是一种引线式封装、引脚从封装中渗出。 在组装到电路板上之前、请确认装置没有任何短路。  

    这些器件在发布和公开供客户购买之前经过广泛的测试和连续性测试、因此不会出现任何器件级问题。  

    此外、我建议您从 TI store 订购一些 LMZ13608EVM、以帮助评估该器件的功能。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    很抱歉、有一些问题。
    出现短路1和2以及短路6和7。 正确。

    我已经购买了 LMZ13608EVAL 并完成了多项测试。 (订单号 T01147871)

    在电路板上安装项目后出现问题。
    SMT 过程中是否可能发生这种情况?
    如果我不知道它是什么条件?
    因为在进行 SMT 之后、它发生了。

    我将检查您所需的原理图和完整图像。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想向您介绍电源模块的可视引脚配置。 请注意、引脚1/2应短接、因为两个引脚都是 VIN 标识符。

    引脚6/7不应短接、因为这会导致器件未正确调节。

      

    您没有评论、所以我将再次问:您是否测试了几个新装置直接从卷带中导出的连续性? 此检查旨在确保器件在组装前没有短路。 同样、我认为情况不会这样、因为这些器件在销售前应该已经过广泛的测试和连续性测试、但请执行此操作以进行双重确认。

    图57 显示了将该器件组装到电路板上的正确回流焊曲线。 您如何将器件回流到电路板上? 如果您的回流温度曲线高于温度曲线、 则可能会对器件造成热损坏。 请检查回流焊曲线、并评论在组装过程中如何将此器件回流焊到电路板上。

    请提供电路板的完整原理图、PCB 布局和完整图像、以查看任何组件变色。  

    此致、

    Jimmy   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您的回复。

    引脚1/2均为 VIN 标识符、因此必须短接。
    =>我无法理解这句话。 为什么应该将引脚1/2短接?
    是否存在任何使引脚1/2短路的条件?

    我还附上了整个电路板的图片和原理图。

     e2e.ti.com/.../_54BA78C75F00F4BCDCB45F0004C8D0C680BD5F005F005F00_210419_5F005F005F00_LMZ13608TZE-.PDF.pdf

    我还直接使用卷带包装的新器件进行测试。 我将告诉您结果。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当我说"请注意、引脚1/2应短路、因为两个引脚都是 VIN 标识符"时、这意味着引脚1和引脚2都是内部连接的、并且会表现为对连续性测量的短路。 当您在电路板上连接此器件时、两个引脚将共享同一个 VIN 平面、并实际上"短接"在一起。   

    其他一些问题:

    1. 您是否有多个电路板显示引脚6至引脚7短路的问题?
    2. 您是否有任何电路板在经过稳压的输出电压下实际正常导通?
    3. 请返回我的卷带测试、以便我可以在组装之前排除潜在的器件问题。
    4. 您能否提供 PCB 布局以供查看? pdf 原理图看起来正常。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您的回复。
    1.您是否有多个电路板显示了引脚6至引脚7短路的问题?
    -针脚6/7有150个芯片问题。

    2.您是否有任何电路板在经过稳压的输出电压下实际正常导通?
    -不包括有一些芯片问题的部件。 大多数电路板工作正常。

    请返回我的卷带测试、以便我可以在组装之前排除潜在的器件问题。
    -订单数量为7760、我使用了它7500。
    -我用剩余的100件进行了卷带测试、这不是一个简短的问题。

    您能否提供 PCB 布局以供审核? pdf 原理图看起来正常。
    -我已附加了一些文件。


    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    引脚6和引脚7之间的短路为150pc、这种情况非常普遍。  

    您能否提供以下信息:

    1. 卷带包装信息是什么(批次代码、生产日期代码等)? 它应该位于卷带包装上
    2. 在卷带测试过程中、发现具有引脚6至引脚7短路的150pc 器件是否正确? 这意味着您发现的商品已直接从包装中穿出短裤、而不是组装后的短裤。  
    3. 您能否尝试将150pc 装置烘烤至少24小时? 我在这里的想法可能会对器件产生热量、从而去除器件中捕获的任何水分、并可能清除短路装置。  

    我认为您还应该 根据以下链接发起客户返回 TI。 我想让这些可疑装置在 TI 内部进行测试和审查。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    客户回复:

    我从 TI.com 购买了7、760件。03/11
    订购号 T01174694、760件
    订购编号 T01174691、000件
    7、600件、我一直在板上。

    当我拿到新卷带时、我测试了20件卷带和卷带。
    在制作了板的7、600块之后。
    一些 LMZ13608TZE 的引脚6/7有问题。 它大约是150件。

    我还在100个未使用的情况下进行了测试。 没关系。

    因此、我认为在进行 SMT 操作时出现了问题。
    我需要您的意见、我犯了什么错误? 或者器件 LMZ13608TZE 是否有问题?
    我需要知道原因是什么。

    此外、我还可以向您发送来自150个有问题的器件的样片。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供新信息。 在卷带测试期间、器件似乎没有问题。 仅在组装到客户电路板上后才会出现问题。  

    请让客户参阅 图27 以了解正确的焊料回流配置文件。 如果客户遵循高于245°C 峰值温度的不同回流配置文件、则器件可能会因 SMT 组装期间的热应力而发生内部损坏。

    另请参阅 此器件的设计摘要。   

    对于客户退货、请按照 此链接中的说明 将样片退回 TI 进行进一步审查。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以获取有关此内容的更新吗? 我们之前的所有讨论都指向 SMT 组装/回流过程中存在短路问题的器件。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您跟踪案例。 我一直在等待客户的反馈。 我将与您分享任何进展。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户反馈:

    以进行退货。
    如果我给您发送、您能否测试引脚6/7的问题样片?

    是否需要额外成本? 如果需要,我可以知道测试期间的成本价格吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议遵循客户退货链接(https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html)上的说明。 我认为它不会额外花费任何费用。  

    您的客户是否有机会评论其焊料回流配置文件? 它们是否违反了可能损坏器件的任何峰值温度设置? 我要再次提到、之前的所有讨论都暗示了问题可能与 SMT 组装相关或器件上可能存在热应力。  

    此致、

    Jimmy