This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60440:请查看原理图

Guru**** 2812525 points

Other Parts Discussed in Thread: LM60440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996699/lm60440-please-review-the-schematic

器件型号:LM60440

您好、TI 专家、

我的客户使用 LM60440绘制了原理图。 您能评论一下吗?

如果您想了解更多信息、请告诉我。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    下面是我对原理图的评论

    • VCC 应为10uF|16V 额定 MLCC 电容器
    • 或者向输出电容添加另一个22uF|10V、或者切换到22uF|16V 额定电压。 最好具有更多的输出电容、以降低输出纹波并提高整体环路稳定性。
    • 其他一切看起来都不错。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢你的答复。

    我将向您介绍更多详细信息。 输入电压为12V、输出电压最大为4V/4A

    实际上我的客户在 WEBENCH 中进行了仿真,结果如下:

    这是我的问题;

    VCC 应为10uF|16V 额定 MLCC 电容器

    => WEBENCH 中的 Vcc 为1uF/10V。 为什么应该是10uF? (我了解电容的直流特性应超过16V)

    2.在输出电容中增加另一个22uF|10V 或切换到22uF|16V 额定电压。 最好具有更多的输出电容、以降低输出纹波并提高整体环路稳定性。

    =>您的建议只是建议还是必要? 因为我认为10V 直流电压足够了、所以输出为4V。 裕度超过100%。

    根据 WEBENCH 中的替代方案建议、它们将电感器的值从4.7uH 更改为3.3uH。 没关系吗?

    请检查这些问题。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    1.抱歉、我指的是1uF|16V、而不是10uF。 这是我结尾的一个拼写错误

    2.这只是我的建议。 我通常使用比使用更少的盖子通风。 如前所述、它还有助于实现输出纹波、而且它仅是一个额外的电容器。

    3.这应该可以。 3.3 μ H 可以工作。

    此致、

    Jimmy