This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:充电器反复打开和关闭

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996423/bq77915-charger-is-turning-on-and-off-repeatedly

器件型号:BQ77915

您好!

我使用的是 bq7791500pwr。

每一项功能都运行得很好 但充电器会反复开启和关闭。 根据数据表、COV 为4.2V、但看起来过压保护的触发值远小于此值。

以下是我设计的16节电池 BMS 的电压

电芯1: 4.043

电芯2: 4.040

电芯3: 4.038

电芯4: 4.081

电池芯5: 4.034

电芯6: 4.022  

电芯7: 4.030

电芯8: 4.030

电池芯9: 4.044

电芯10:4.042

电芯11:4.041

电芯12:4.040

电芯13:4.041

电芯14:4.044

电池芯15:4.042

电池芯16:4.037

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mounish、您好!

    如果您查看数据表中的表9-5、则会显示保护列表并指示哪些保护将禁用 CHG FET。 这是使用 EVM 还是定制板实现的? 您是否监测了 FET 的栅极以验证 BQ77915是否打开和关闭了 FET、或者 FET 是否由于不同的原因而切换? 您是否能够在示波器上捕获此行为?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我解决了以上问题。 问题是我没有为 B-A 创建单独的电源路径。 还有一个问题...

    如果我去除滤波电容器会怎么样? 它将如何影响器件的性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mounish、您好!

    很高兴听到您解决了这个问题。 关于消除滤波电容器、我不建议这样做。 该器件具有推荐电容器的特性、因此移除电容器后没有可用的数据。 无法保证数据表规格。

    此致、

    Matt