This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792EVM:即使我移除了热敏电阻、转换器也能正常工作

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996570/bq25792evm-converter-is-working-even-though-i-removed-the-thermistor

器件型号:BQ25792EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25792

您好!

    我使用 BQ25792为14.4V 电池充电。 但我的转换器无法正常工作。 您建议移除热敏电阻。  即使我删除了、我也没有在 SW1/SW2处观察到方波形式。

请回复我

此致、

Malesh Nakka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H Malesh、

    您的充电器输入电压是多少?  状态和故障寄存器报告什么?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

              感谢您的回答。

    以供您参考

    充电器的电压约为19V。

    充电器状态寄存器

    第0个-REG (0x1B)为--- 0x04 ------ AC2_Present

    1 ST-REG (0x1C)为--- 0x10--- 未充电、适配器不合格、BC1.2未完成

    2D-REG (0x1D)为--- 0x01 ---------- VBAT 存在(我未连接电池)

    第3个 REG (0x1E)为--- 0xC0---- ACRB2、ACRB1存在

    第4个-REG (0x1F)为--- 0x00--- 无 TS 故障

    故障状态寄存器

    第0个-REG (0x20)为---- 0x00

    1 ST-REG (0x21)为--- 0x00

    这些是从 I2C 读取的寄存器

    我做了什么?

    请回复我

    此致、

    Malesh Nakka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malesh、

    我在您的另一篇文章中回答了这一问题。  那么、让我们关闭这个。

    此致、

    Jeff