This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792EVM:充电器状态寄存器、应用电压时的故障状态

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997004/bq25792evm-charger-status-reg-fault-status-with-voltage-applied

器件型号:BQ25792EVM

您好,

          感谢您的回答。

以供您参考

充电器的电压约为19V。

充电器状态寄存器

第0个-REG (0x1B)为--- 0x04 ------ AC2_Present

1 ST-REG (0x1C)为--- 0x10--- 未充电、适配器不合格、BC1.2未完成

2D-REG (0x1D)为--- 0x01 ---------- VBAT 存在(我未连接电池)

第3个 REG (0x1E)为--- 0xC0---- ACRB2、ACRB1存在

第4个-REG (0x1F)为--- 0x00--- 无 TS 故障

故障状态寄存器

第0个-REG (0x20)为---- 0x00

1 ST-REG (0x21)为--- 0x00

这些是从 I2C 读取的寄存器

我做了什么?

请回复我

此致、

Malesh Nakka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

        REG (0x1B)中有一个变化--- 0x15--- 不良源、AC2存在、VBus 存在

       所有其他寄存器相同。

    我的源极良好、它具有8A 限制、并且我可以最大程度地提高电流限制。 但它为什么会达到 PoW_SOURCE 限制。

    请回复我

    此致、

    Malesh Nakka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malesh、

    不良源电路通过在上电后拉低电流(30mA)来检查输入源。  如果输入电压下降到低于 VINDPM 寄存器电压(REG0x05)、则充电器报告电源不良、再次尝试7次、然后在输入源不通过时触发 EN_HIZ 位 REG0x0F 位2。 如果 EN_HIZ 位=1、那么如果您复位为0会发生什么情况? 从电源到 ACx 输入 FET 是否具有高阻性连接?  您能否使用示波器在电源连接时捕获 VBUS?

    关于 TS 故障、如果您没有将热敏电阻连接到 TS 引脚、通过 CE 位/引脚启用充电、并且未连接电池、则我预计会出现 TS 故障、这会禁用充电而不是 SYS 电压调节。  

    此致、

    Jeff