This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:适用于开关频率逆变器(1MHz)的栅极驱动器解决方案

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S, LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995704/iso5852s-gate-driver-solution-for-the-switching-frequency-inverter-1mhz

器件型号:ISO5852S
主题中讨论的其他器件: LMG1210

尊敬的先生:

我们正在设计具有85kHz 正弦波输出的逆变器。

我们的载波频率为1MHz、我们计划使用基于 GaN 的开关。  

输出电压为300V、额定电流高达30A。  

我们基于 ISO5852S 驱动器测试了栅极驱动器功能。  

您能否确认在1MHz 下对 GaN 开关使用 ISO5852S 驱动器的兼容性。 如果不兼容、您能否为上述额定功率推荐合适的驱动器和 GaN 开关。  

谢谢你。

谢谢、此致、

Rajasekaran。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajasekaran、

    ISO5852S 不适用于此应用。

    我们有一系列最适合选择的特定 GaN 驱动器。 我对他们并不是最熟悉、因此我将把这个岗位任务转给 GaN 应用团队的一位同事、他可以为 GaN 驱动器的推荐提供最好的帮助。

    同时、您可以查看我们的 GaN 驱动器产品系列及其相应的 EVM (在大多数情况下、这些 EVM 具有板载 GaN FET)。

    https://www.ti.com/power-management/gate-drivers/gan-fet-driver.html

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Rajasekaran、

    下面复制的是我们的 GaN 驱动器产品系列、根据功率晶体管和开关频率、这些产品可能适合您的应用。

    最接近的候选器件是 LMG1210、尽管它被限制在200V 总线电压。

    www.ti.com/.../gan-fet-driver.html

    此致、

    -Mamadou  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否可以建议任何其他兼容的基于 SiC 的开关、它们支持300V/30A/1MHz 开关频率。  

    此外、还请确认与 ISO5852S 驱动程序的兼容性。  

    谢谢你。

    谢谢、此致、

    Rajasekaran。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raja、

    遗憾的是、我们不支持功率晶体管、因此我们无法"建议"特定的 FET、但一旦您根据应用要求选择了晶体管、我们可能会帮助您审查与驱动器的兼容性。

    此致、

    -Mamadou