This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156-Q1:LM5156-Q1补偿设计

Guru**** 2812735 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156-Q1, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996633/lm5156-q1-lm5156-q1-compensation-design

器件型号:LM5156-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5156

您好!

我一直在 SEPIC 模式下使用'AN-1484设计 SEPIC 转换器'作为 LM5156-Q1的计算器。
要计算补偿组件值、我在数据表中找不到一个参数 GMA (误差放大器跨导)。
您能否为此参数提供值?



您还能确认用于 GC 的值吗? 应该使用2mA/V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于任何感兴趣的人,
    GC =大致等于(1/Rsense)
    LM5156数据表中的 GMA = 2mA/V