This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:不工作-

Guru**** 2551570 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991115/tps55288-not-working--

器件型号:TPS55288

您好、Zack、

我最终从制造商处收到了电路板。 它们无法正常工作、我只获得1V 的输出。 制造商已进行 X 射线检查以确认器件已正确焊接到电路板上。

无论我使用的是20V 还是3.3V、我始终会获得1V 输出。

我无法检查寄存器、因为我需要至少3V 的电压才能使通信正常工作。

是否有任何关于下一步行动的建议?

此致、

Marlon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marlon、

    1.请问您是如何配置 I2C 寄存器的? 为了确保 TPS55288正常工作、请将 MODE 寄存器(06h) OE 位(7位)设置为1、然后 TPS55288开始开关并输出默认5V 电压。

    2.如果需要更改输出电压、则需要配置 REF 寄存器(00h、01h)。

    请告诉我问题是否仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    因此、我无法配置 I2C 寄存器。 出于某种原因、我一为 TPS55288芯片供电、SCL 就会变为低电平。 我使用了数字分析仪来确认这一点。

    我已经从总线上移除了任何其他 IC、以确认误差不是来自不同的 IC、但到目前为止、只要 IC 上电、时钟始终为0。

    您对可能出现的问题有什么建议吗?

    我可以与您分享我的原理图吗? 我想确认我的设计是否有任何问题。

    此致、

    Marlon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marlon、

    是的、您可以在此处共享原理图。

    只有在 I2C 寄存器配置正确后、输出电压才能上升到正确的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    非常感谢您查看设计说明。

    此致

    e2e.ti.com/.../PCBA_2D00_PowerControllerV2.7.PDFe2e.ti.com/.../SRC_2D00_PowerControllerV2.7.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marlon、

    您似乎必须首先找到 I2C 通信故障的根本原因。  

    在您的共享原理图中、I2C 通信上拉电压3.3V 来自 U3。 U3来自 TPS55288输出。 正确吗? 但是、在没有3.3V 上拉电压的情况下、TPS55288不能首先输出4V 电压。

    您可以尝试使用外部3.3V 电压吗?

    稍后我将向大家介绍有关原理图和布局的评论。 请问您的应用中的最大输出电流是多少? 您在上一篇文章中没有提到过这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我已移除连接到 I2C 总线的所有 IC (U3、U4、U2)。 我通过 TP2供电、并使用 X1和 X2之间的2个 ping 连接器(SDA-PC、SCL-PC)将外部板连接到 I2C 总线。 我仍然看到、一旦 TP2上提供电源、并且一旦断开 SCL 电源、SCL 就会变为低电平。 我正在使用数据分析器来检查 SDA 和 SCL 的行为。 因此、器件似乎在主动下拉 SCL。

    为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marlon、

    这真的很奇怪。 一旦 TP2通电、SCL 被拉至低电平、您是否有任何显示的波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    是的、这非常奇怪。

    我附加了不同的图片

    如您所见、当 U5完全关闭时、我能够发送并看到 NACK

    但是、一旦我为 U5供电、时钟会变为低电平、并且我无法传输、因为我的板上的时钟会关闭、并考虑到总线繁忙

    这是上一幅图像的放大图

    另一个放大

    在最后一个中、您可以看到 U5是如何供电的、然后我断开电源、然后重新连接电源。 您可以看到 SCL 在断电时是如何上升的

    此致、

    Marlon

    /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/U5PoweringUp_2D00_2_2D00_ZoomIN.JPG

    /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/U5PoweringUp_2D00_1.JPG

    /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/U5Off.JPG

    /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/U5_2D00_On_2D00_OFF_2D00_On.JPG

    /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/U5PoweringUp_2D00_3_2D00_ZoomIN.JPG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marlon、

    首先、我想与您确认、您使用的是 TPS55288 (I2C 版本)、而不是 TPS552882 (非 I2C 版本)。 请检查 IC 顶部标记?

    2.当您为 U5供电时,我看到您使用了外部 VCC 源。 您是否检查了电路板上的 VCC 电压? 外部5V 电压是否正确?

    3.您现在有多少个故障板? 您可以尝试在另一个板上复制它吗? 如果您只有一个板、您能否尝试更换 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    并且可以进一步改进布局。 让我们首先调试 I2C 问题、然后我们可以讨论如何改进布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    1) 1)我仔细检查了 IC 顶部标记、是的、我在订购组件时出错、我订购了 TPS552882 (非 I2C 版本)。 我将在本周订购新组件并进行更换。 我认为、有希望它能正常工作。

    2) 2)关于外部 VCC、是的、外部 VCC 为5V、我在 U5上看到它

    3)是的、所有电路板都有相同的问题。 我将更换我拥有的3块板中的组件。

    如果能提到如何改进布局、我将不胜感激。 一旦我可以使用新 IC 测试当前电路板、我将修改我的设计、包括您的意见、以便我可以制作最终版本。

    此致、

    Marlon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marlon、

    1.请问您的应用的最大负载电流是多少? 我没有在原理图中看到它。

    I2C 通信上拉电压3.3V 来自 U3。 因此、只有 TPS55288具有输出电压(I2C 寄存器已配置)、U3具有正确的输入电压。 出现上电顺序问题。  

    对于 TPS55288布局、请遵循 布局指南。 如果您有任何疑问、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    最大电流为2A
    2.是的、有一个上电序列。 我一开始以为 TPS55288提供的默认输出电压为5V、因此将为3.3V 稳压器供电。 很可能我会使用 TPS55282、但现在我已经订购了 TPS55288来测试此设计、并且我移除了3.3V 稳压器、所以我不会出现上电序列问题
    3.你有什么特别的评论吗? 我已尽可能遵守这一准则。 我的环路1非常小、输入电容器可能会更近一点、但我认为它们不是那么远。 我的 SW1和 SW2比推荐的要大一些、但由于我附近没有任何信号、并且我在下面有接地层、我认为它有助于散热。 您认为这应该改变吗? VCC 电容器靠近 IC、并带有过孔以使电流返回。 我无法将通孔放置在下一个引脚24。 如果你有具体意见,我将不胜感激。

    非常感谢您的所有帮助和支持。

    此致、

    Marlon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marlon、

    请参阅随附的文件。 您可以查看我们的布局指南以了解更多详细信息

    e2e.ti.com/.../Layout-Comments.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    非常感谢您对我的设计和问题的评论和帮助。 我真的很感谢。

    我将在新版本中包含它们。 希望在新版本中一切都正常。

    谢谢、

    Marlon