This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6593EVM:启用中断

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996590/tps6593evm-enable-interrupt

器件型号:TPS6593EVM

您好!

如果中断屏蔽寄存器中的信号"ENABLE_MASK"设置为"未生成中断"、则上电序列不会启动、并且所有降压和 LDO 输出保持关闭状态。  如果将信号"ENABLE_MASK"设置为"Interrupt Generated (中断生成)"、则上电序列按定义运行。 为什么必须打开中断? 否则、如何解决该问题、以便在上电或将"PWRON/ENABLE"输入从低电平切换为高电平后不生成"ENABLE_INT"?

"n_POWERRN_SEL"被定义为"启用"、"ENABLE_POL"被定义为"高电平有效"。

此致、Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    此主题已分配给此部件的专家、请延迟他们的响应、直到明天。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      触发上电序列需要一个中断。  您有几个选项、但如果您只是希望器件在 VCCA 被施加后上电、那么这将是 第一个电源检测 (FSD)。

    此致、

    Chris