This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23513-Q1:UCC23513-Q1和 UCC23513B-Q1之间的差异

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC23513-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996911/ucc23513-q1-the-difference-between-ucc23513-q1-and-ucc23513b-q1

器件型号:UCC23513-Q1

大家好、

UCC23513-Q1和 UCC23513B-Q1之间有何差异?

谢谢、

斯卡莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Scarlett、

    超赞!!!

    差异以 UVLO 阈值为单位。  

    非 B 为12V、B 版本为8V。

    如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮。  

    如果您有其他问题、请直接向我发送电子邮件。  

    此致、

    Don