请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR62014 大家好、
你好。
我们的客户在 LMR62014的设计中遇到问题。 它们的 Vout 是达到 Vmax 的三角形、不低于编程的 Vout (18V)。 Rfbt (数据表的 R1)为137K,但在 PCB 上测得的值为50k ? 但是、该设计在3.1V 以下仍可以、但不高于3.1V。 所附为原理图。
e2e.ti.com/.../bizhub_5F00_C25_5F00_080101000133_5F00_0001.pdf
谢谢、此致、
艺术