This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630-Q1:能否并行使用两个 LMR33630?Ω

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996391/lmr33630-q1-can-i-use-two-lmr33630-in-parallel

器件型号:LMR33630-Q1

你好

  我想在 parrallel 中为 LMR33630-Q1使用两个。

一个用于12V 至5V 降压、另一个用于12V 至4V 降压、是否存在缺陷或潜在问题?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您是说两个转换器共享一个输入电源吗?  可以这样做、最好在每个转换器输入上添加磁珠铁氧体、以降低输入噪声。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    两个转换器共用一个输入电源。

    这两个转换器是否可以使用相同的频率、例如400kHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以这样做。