This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS565208:TPS565201 (两个器件问题),启动问题

Guru**** 2504015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991401/tps565208-tps565201-both-device-question-start-up-question

器件型号:TPS565208

请告诉我以下情况。

Q1) TD 典型值和最大值

Q2) VOUT 设置是否有任何变化? 如果 VOUTMAX7V *0.9 case v.s VOUT 0.76V *1.1 case、该怎么办?  TSS:数据表典型值1.0ms、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hironori、  

    我们需要仔细检查 TD 时间、然后告诉您。  

    不同 Vout 之间的 SS 时间没有变化。  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hironori、

    TD 典型值为376us。 实际上、与 TSS 相比、它非常小。  

    BRS、  

    Edwin。