This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020-Q1:频率与效率间的关系

Guru**** 2509325 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14020, LMR36520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994651/lmr14020-q1-frequency-vs-efficiency

器件型号:LMR14020-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR14020LMR36520

你好

我是一名日本工程师。

是否有频率与效率的关系图?

此外、是否有任何可承受 VIN 60V 或更高电压的产品? 低至 LMR14020 (工业、汽车)  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     具体取决于详细 的输入/输出电压和 负载电流。  您可以使用 WEBENCH (单击此处) 评估详细工作条件下的效率。

     如果您需要低成本60V/2A 器件、 对于工业应用、我认为您可以考虑 使用 LMR36520。   TI.com 上的1k 价格与 LMR14020类似。 您可以节省二极管、因为 LMR36520是同步降压转换器。

        对于汽车应用、您可以考虑 LM76002-Q1 (同步)和 TPS54260-Q1(非同步)。

    BR、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masahiro、

     我将根据论坛规则关闭此主题。 如果您对此问题有任何其他疑问、请随时回复、我们将重新打开此主题。

     谢谢。

    BR、  

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论!

    我使用  WEBENCH (单击此处) 来评估效率。

    如果您有引脚 FMEA、您会向我展示吗? 我期待与您合作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要 LMR14020的引脚 FMEA 或 D-FMEA

    谢谢你。