This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066I:VREF 引脚可驱动多少电流?

Guru**** 2502115 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996610/lm25066i-how-much-current-can-the-vref-pin-drive

器件型号:LM25066I

您好!

我需要将 VREF 驱动至 GND 以重置 LM25066i 从器件地址、如数据表第20页中所述:

"通过将 VREF 引脚接地来重新分配或延迟地址捕获。 将 VREF 引脚拉低也会复位逻辑并擦除 LM25066I/A 的易失性存储器 一旦释放、VREF 引脚将充电至其最终值、并且一旦 VREF 上的电压超过2.4V、地址将被锁存在一个易失性寄存器中。"

我想使用复位控制  器执行此任务、它可以保持低电平长达210ms、并驱动20mA 的最大电流。

这是否足以使用1uF 电容器将 VREF 驱动为低电平? VREF 可以驱动多大的电流?

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    感谢您与我们联系。 我们将于明天上午回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

     µF 电流为2mA 甚至更低、足以在10ms 内使用1 μ F 电容器将 VREF 驱动为低电平。 建议通过复位控制器将电流保持在尽可能低的水平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    我的复位控制具有开漏输出。 我是否应该使用串联电阻器来限制下拉电流?

    2mA 是来自 VREF 的最大输出电流吗?

     复位控制 器会将 输出保持在210ms 低电平...

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    可使用一个电阻器来限制下拉电流。 数据表中未指定从 VREF 引脚汲取的最大允许电流。 预计该 VREF 引脚上可能存在内部电流限制。 但是、我现在没有该信息。 建议将下拉电流保持在尽可能低的水平。