This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:关于未连接 VBUS 时的操作

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996639/bq25601-about-operation-when-vbus-is-not-connected

器件型号:BQ25601

您好!

客户具有以下寄存器设置。

REG01 SYS_MIN010 (3V)
REG07 BATFET_DLY0 (在 BATFET_DIS 位置位时立即关闭 BATFET)
REG07 BATFET_RST_EN0 (禁用 BATFET 复位功能)

如果在上述条件下没有 VBUS
BQ25601能否由电池电压供电?

客户尤其关注以下方面:
・I2C 通信
・保持寄存器设置

如果没有 VBUS、BQ25601是否通过 BATFET 获得内部电源?
如果 VBAT 断开连接、那么复位内部寄存器的可能性是什么?

谢谢、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、请参阅8.3.2通过电池在 d/s 上不带输入源的情况下加电器件

    是的。 请参阅 d/s 上的8.3.1上电复位(POR)

    谢谢、

    宁。