请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25601 您好!
客户具有以下寄存器设置。
・REG01 SYS_MIN:010 (3V)
・REG07 BATFET_DLY:0 (在 BATFET_DIS 位置位时立即关闭 BATFET)
・REG07 BATFET_RST_EN:0 (禁用 BATFET 复位功能)
如果在上述条件下没有 VBUS
BQ25601能否由电池电压供电?
客户尤其关注以下方面:
・I2C 通信
・保持寄存器设置
如果没有 VBUS、BQ25601是否通过 BATFET 获得内部电源?
如果 VBAT 断开连接、那么复位内部寄存器的可能性是什么?
谢谢、
Yusuke